M580 PAC是否支持IEC61850协议?
问题描述:
M580 PAC支持IEC61850协议吗?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
M580 PAC支持IEC61850协议。
使用Unity 12的 M580通过使用BMENOP0300模块支持IEC61850协议。
BMENOP0300模块的主要用途是提供与IEC 61850 IED设备的连接以及使用IEC 61850标准的设备管理软件。
BMENOP0300模块安装在本地机架上,支持通信:
IEC61850服务器
IEC61850客户端
GOOSE发布者
GOOSE订户
ModbusTCP服务器和客户端
是否有帮助?