我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMECRA31210是否可以安装在BMXXBP机架上使用?
问题描述:
BMECRA31210是否可以安装在BMXXBP机架上使用

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMECRA31210不可以安装在BMXXBP机架上,只可以安装在BMEXBP机架上。

在Unity Pro中将BMECRA31210配置在BMXXBP机架上,分析项目会报错,提示“模块<BMECRA31210 >不能连接机架”。