我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXCPS4002S等安全冗余电源只用一个可以吗?也满足SIL3标准吗?
问题描述:
BMXCPS4002S等安全冗余电源只用一个可以吗?也满足SIL3标准吗?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

安全电源支持冗余功能,但是作为单电源使用完全符合SIL3标准,安全电源的冗余用法是在高可靠性的基础上进一步提升了系统的可用性。