我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 Safety系统中,非干扰模块类型1与类型2有什么区别?
问题描述:
非干扰模块类型1与类型2的区别

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 安全项目可以同时包含安全模块和非安全模块,只能将不干扰安全功能的非安全模块添加到安全项目。非干扰模块是指不能干扰安全功能的模块。有两种类型的非干扰非安全模块:

类型 1:类型 1 非干扰模块可以与安全模块安装在同一机架中。

类型 2:类型 2 非干扰模块不得与安全模块安装在同一主机架或扩展机架中。

注意: 类型 2 非干扰模块的适用安装方式为:安装在未安装有安全模块的以太网 RIO 子站中。