我们今天能为您提供什么帮助?

M580 Safety系统中,CPU和协处理器安装上有什么要求?

问题描述:
CPU和协处理器的安装特点

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BME*58•040S CPU 和一个 BMEP58CPROS3 协处理器 (Copro)必须一起使用CPU 需要两个模块插槽,安置在紧邻主本地机架电源右侧的插槽 0 1 中。Copro 也需要两个模块插槽,安置在紧邻 CPU 右侧的插槽 2 3 中。CPU Copro 都无法插入到任何其他插槽位置或任何其他机架。如果本地机架配置中存在扩展机架,则向具有 00 的机架分配地址 CPU and Copro,安全 CPU Copro 只能安装在 BMEXBP•••• 以太网机架上,且配合使用的电源模块必须是安全电源模块。