我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert V14.0 授权相对于之前有那些变化?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert V14.0 即Unity pro v14的授权变化

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

Unity pro v14版本名称更新为EcoStruxure Control Expert V14.0,授权不能沿用之前的授权,需要重新购买新版本授权或者购买更新授权。