我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity pro XLS 13.0组态中,为什么选不到BMEP582040S的CPU?
问题描述:
BMEP582040S要求的软件版本

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

需要安装Unity pro XLS13.0 HF2补丁,或者使用Unity pro XLS13.1,或者EcoStruxure Control Expert V14.0 + M580 Safety Add On。