我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV310A变频器的自动重启动功能如何设置?
问题描述:
ATV310A变频器的自动重启动功能如何设置?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器设置自动重启动功能,参数路径如下:

1.自动故障复位:

2.故障复位时间:时间可以设置为5分钟---无限制时间。

其中,602.1参数对应时间如下图所示:

如果在最大自动重启动时间 602.1 内都没有重启动成功,该过程就会中止,变频器保持锁定状态直到被断电并再次上电。

注意:使用自动重启动功能,必须将[2/3 线控制] 201设置为[2线制控制]00,并且 将[2线式] 202 设置为[电平]00。

ATV310A可通过自动重启复位的故障可以参考:ATV310A变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些