我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器使用远程面板VW3A1006或VW3A1007调速,端子启停如何设置?
问题描述:
ATV310变频器使用远程面板VW3A1006或VW3A1007调速,端子启停如何设置?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

1.变频器端子启停控制,源型接法接线图如下:

LI1和+24V接通启动,断开停止。

2.参数设置步骤和代码含义如下:

远程面板调速时,需要进入REF给定模式,按向上箭头加频率,按向下箭头减频率。