我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV320,ATV32变频器的自动重启动功能如何设置?

问题描述:
ATV320,ATV32变频器的自动重启动功能如何设置?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

ATV320,ATV32变频器设置自动重启功能,参数路径如下:

1.自动重启动:

2.最大重启动时间:时间可以设置为5分钟---无限制时间(Ct代表无限制时间)。

一旦设置时间 tAr 结束,如果没有重启动,程序就会中止,变频器保持锁定状态直到被关闭,然后再次接通。

注意:使用自动重启动功能,必须将[2/3 线控制] tCC设置为[2线制控制]2C,并且 将[2线式] tCt 设置为[电平]LEL。

ATV320变频器可通过自动重启动功能复位的故障请参考:ATV320变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?