我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器使用远程面板VW3A1006或VW3A1007调速,端子启停如何设置?
问题描述:
ATV320变频器使用远程面板VW3A1006或VW3A1007调速,端子启停如何设置?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图

远程面板调速,端子启停的功能描述:

1、通过端子DI1与24V导通,作为起动信号;端子DI1与24V断开,作为停止信号

2、通过远程面板VW3A1006或VW3A1007调速。

3、参数设置步骤和代码含义如下:

远程面板调速时,需要进入到REF给定模式,按向上箭头加频率,按向下箭头减频率。