我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV340变频器的自动重启动功能如何设置?
问题描述:
ATV340变频器的自动重启动功能如何设置?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器自动重启功能即为故障自动复位功能,参数设置方法如下:

参数路径:完整设置→错误/警告处理→故障自动复位:

1.自动故障复位:是(激活自动故障复位功能)。

2.故障复位时间:5分钟---无限制,出厂默认5分钟(自动重启功能的最长时间,在此设置时间内变频器自动尝试故障复位,超出故障复位时间,变频器触发故障)。

注意:使用自动重启动功能,必须将[2/3 线控制] 设置为[2线制控制],并且 将[2线式] 设置为[电平]。

ATV340变频器可通过自动重启动功能复位的故障请参考:ATV340变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?