[Q&A]ATV312变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?
问题描述:
ATV312变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312变频器可通过自动重启动功能复位的故障有:
| CnF | 网络故障 | COF | CANopen故障 |
| obF | 制动过速 | SLF | Modbus通讯故障 |
| oHF | 变频器过热 | EPF | 外部故障 |
| PHF | 输入缺相 | LFF | 4-20mA缺失 |
| oLF | 电机过载 | oSF | 电源过压 |
| oPF | 电机缺相 |
注:引起故障的原因消失后才能使用自动重启动功能复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。
ATV312变频器自动重启动设置请参考:ATV312变频器如何设置自动重启功能?
是否有帮助?