我们今天能为您提供什么帮助?

CVS TMD 320/400/500/600A短路保护电流值Im可调值具体是多少?

问题描述:
CVS TMD 320/400/500/600A短路保护电流值Im可调值具体是多少?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

CVS TMD 320/400/500/600A塑壳断路器短路保护电流值Im可调范围如图所示:

TMD额定电流(A) 短路保护电流值Im(A)
320 1600,1920,2240,2560,2880,3200 六档可调
400 2000,2400,2800,3200,3600,4000 六档可调
500,600 2500,3000,3500,4000,4500,5000 六档可调