我们今天能为您提供什么帮助?

两台CVS断路器在电流等级同为100/160/250或400/630时,3P和4P之间可以实现拨动手柄的机械联锁功能吗?

问题描述:
两台CVS断路器在电流等级同为100/160/250或400/630时,3P和4P之间可以实现拨动手柄的机械联锁功能吗?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

两台CVS断路器在电流等级同为100/160/250或400/630时,3P和3P,4P和4P,3P和4P之间均可以实现拨动手柄的机械联锁功能。