变频器负载是否会让漏电断路器误动作?怎么去界定并且如何避免这类误动作?
问题描述:
变频器负载是否会让漏电断路器误动作?怎么去界定并且如何避免这类误动作?所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器解决方法:
采用绝缘栅双极晶体管(IGBTs)的变频器(如变速电机)会产生严重的高频(HF)泄漏电流,会让漏电断路器误动作。在正常操作的情况下(没有故障),这些在电气装置导体中流过的电容高频泄漏电流对用户没有危害。
一般来说,剩余电流保护继电器对这些高频泄漏电流敏感。当绝缘故障发生在变频器的下级时,故障电流会带有高频电流成分。这些高频故障电流对人体产生的生理效应与50/60赫兹电流的不一样(见IEC 60479)

心室纤颤阈值的变化随着频率从50/60Hz到1000Hz变化,使用Vigirex可以减少误跳闸。Vigirex系列漏电故障保护继电器可以过滤高频泄漏电流:绝缘故障发生时可以最大程度的保护此类型负载特别优化的运行连续性。Vigirex继电器还具有对接地漏电电流Rms测量、频率滤波、减少的保护阈值容限以及反时限脱扣曲线可最大化生命财产的保护并提高了运行连续性。
是否有帮助?