我们今天能为您提供什么帮助?

FuPacT GS63-1250隔离开关熔断器组分别可以装多少个辅助触点?

问题描述:
FuPacT GS63-1250隔离开关熔断器组分别可以装多少个辅助触点?

所属产品线:
FuPacT GS

解决方法:

FuPacT GS63隔离开关熔断器组可装配4个辅助触点,用于指示设备的机械位置。

其中,2个辅助触点直接安装在设备上,另外2个触点堆叠在前2个触点之上。

FuPacT GS100~160隔离开关熔断器组可装配4个辅助触点,用于指示设备的机械位置。

2个辅助触点直接安装在设备上,另外2个触点堆叠在前2个触点之上。

FuPacT GS200~400,630~800,1250A隔离开关熔断器组可装配8个辅助触点,用于指示设备的机械位置。

4个辅助触点直接安装在设备上,另外4个触点堆叠在前4个触点之上。