我们今天能为您提供什么帮助?

GS隔离开关熔断器组GS2AEH12锥形导环是做什么用的?如何安装?

问题描述:
GS隔离开关熔断器组GS2AEH12锥形导环是做什么用的?如何安装?

所属产品线:
FuPacT GS

解决方法:

此配件的作用是使控制杆与柜门上的开孔二次对中。它安装在柜门上,能够对钻孔偏差或长杆±10mm的弯曲进行补偿。只能与正向前控延伸旋转手柄配合使用,以GS200~400为例,安装方式如图(其他型号安装细节可参考相应安装手册):