我们今天能为您提供什么帮助?

定制凸轮开关时,若选择不带面板的手柄(例如:圆头钥匙手柄KAA1S,圆头H型手柄KAA1H等手柄)这种凸轮开关有标牌吗?

问题描述:
定制凸轮开关时,若选择不带面板的手柄(例如:圆头钥匙手柄KAA1S,圆头H型手柄KAA1H等手柄)这种凸轮开关没有标牌

所属产品线:
国产K1, K2凸轮开关

解决方法:

定制凸轮开关时,若选择不带面板的手柄(例如:圆头钥匙手柄KAA1S,圆头H型手柄KAA1H等手柄)这种凸轮开关没有标牌,填写订货图纸时,不需要填写面板布置位置的标牌信息;若客户需要标牌,可自己配标牌,通过双面胶固定在设备面板上。