[Q&A]XB4系列有AC440V~AC480V的指示灯吗?
问题描述:
XB4系列有AC440V、AC450V、AC460V、AC470V、AC480V的指示灯所属产品线:
Harmony XB4解决方法:
XB4系列有AC440V~AC480V、50/60Hz的指示灯,用 ZB4BV0* 指示灯头 + ZB4BV8 指示灯基座构成完整型号,其中*代表颜色。具体选型如下:
| 颜色 | 指示灯头 | 指示灯基座(含白炽灯泡) |
| 白色 | ZB4BV01 | ZB4BV8 AC440V~AC480V 50/60Hz |
| 绿色 | ZB4BV03 | |
| 红色 | ZB4BV04 | |
| 橙色 | ZB4BV05 | |
| 蓝色 | ZB4BV06 | |
| 透明 | ZB4BV07 |
注意:ZB4BV8是通过变压器供电,自带的白炽灯泡没有颜色,通过指示灯头透颜色,并且指示灯头必须支持BA 9s。
是否有帮助?