我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]施耐德常用的国产和进口的按钮指示灯有哪几个系列?

问题描述:
施耐德常用的国产和进口的按钮指示灯有哪几个系列?

所属产品线:
Harmony XA2; Harmony XB2; Harmony XB5C; Harmony XB4; Harmony XB5; Harmony XB6

解决方法:

施耐德常用的按钮指示灯有XA2、XB2、XB4、XB5、XB6系列。它们的开孔、材质以及产地如下:

系列 开孔尺寸 材质 产地
XA2 φ22mm 塑料 国产
XB2 φ22mm 金属 国产
XB4 φ22mm和φ30mm 金属 进口
XB5 φ22mm和φ30mm 塑料 国产、进口都有
XB6 φ16mm 塑料 国产、进口都有