XB2系列有交直流通用的110V或220V的指示灯吗?
问题描述:
客户需要交直流通用110V或220V的指示灯。所属产品线:
Harmony XB2解决方法:
交直流通用110V或220V指示灯,可以选XB2BVD*C不带灯泡的指示灯灯座再加交直流通用的LED灯泡组合而成,但现在不带灯泡的灯座只有XB2BVD3C(绿色)和XB2BVD4C(红色)2种颜色可订购。选好灯座后再加110V或者220V交直流通用的LED灯泡即可配合使用。
注意选LED灯泡时需要使灯泡的颜色和相应的指示灯座的颜色保持一致,灯泡型号见下表:
| 型号 | 电压 | 颜色 |
| DL1-LED1103 | AC/DC110V | 绿色 |
| DL1-LED1104 | AC/DC110V | 红色 |
| DL1-LED2203 | AC/DC220V | 绿色 |
| DL1-LED2204 | AC/DC220V | 红色 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。