{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]XVBZ03与XVBZ03A间有什么区别?
问题描述:
XVBZ0*支撑管底座末尾带A有什么含义?

所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

XVBZ03与XVBZ03A都是XVB灯柱的安装附件,包含支撑管+底座,尺寸和材质都是一样的,唯一的区别是两个产品支撑管的颜色不同,XVBZ03的支撑管是黑色,XVBZ03A的支撑管是铝合金本色。

同样的,XVBZ02与XVBZ02A,XVBZ04与XVBZ04A之间唯一的区别也是支撑管的颜色不同。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: