我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVUC29P脉冲信号单元选型配合时的局限性是什么?
问题描述:
XVUC29P脉冲信号单元的选型配合会受到哪些限制

所属产品线:
Harmony XVU

解决方法:

XVUC29P脉冲信号单元的选型配合会受到哪些限制:

1. XVUC29P和XVUC9VP不支持AC灯座,只支持24Vdc灯座。

2. XVUC29P和XVUC9VP仅支持最多4层。

3. XVUC29P不能与XVUC9V一起使用。

4. XVUC29P与单色灯一起使用时,只能在单色灯之下使用。