我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]XB4双头带灯按钮指示灯是什么颜色?
问题描述:
XB4双头带灯按钮指示灯是什么颜色?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

XB4双头带灯按钮的按钮头是ZB4BW7A172* / ZB4BW7A374* /ZB4BW7L374*/ ZB4BW7A9/ZB4BW7A1715;它中间的指示灯颜色都是白色的,指示灯模块的型号为ZBV*。

详细型号详见下表