我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
无线按钮和接收器间可以使用多个中继天线ZBRA1来传递信号吗?
问题描述:
无线按钮和接收器间可以使用多少个中继天线吗?无线按钮和外部天线(ZBRA2)间可以使用多个无线按钮接入点(ZBRN*)吗?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

无线按钮(XB4R、XB5R )和接收器(ZBRR*)间使用中继天线ZBRA1的数量并没有限制,因为每个中继天线都单独供电,每个中继天线ZBRA1将重复传递接收到的无线信号,信号强度并不会因为中继器数量的增多而衰减,且使用多个中继天线时,无线信号的覆盖范围将变大,设备的移动将更加灵活,无线信号地传输也会更加可靠,但可能会造成信号延时。

同样的,无线按钮(XB4R、XB5R )和外部天线(ZBRA2)间使用无线按钮接入点(ZBRN*)的数量也没有限制,优缺点同上。