[Q&A]M218使用哪款编程软件?
问题描述:
M218使用哪款编程软件?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
M218推荐使用SoMachine V4.3 或 Machine Expert (V2.1.2及以下)两款编程软件,注意:Machine Expert V2.2及以上不再支持M218。
- 如果只使用M218单个PLC模块,没有用到扩展模块,SoMachine V4.3 或 Machine Expert 都可以使用。
- 如果使用M218,并且只用到了TM2模块,SoMachine V4.3 或 Machine Expert 都可以使用。
- 如果使用M218,并且使用了TM3的扩展模块,必须使用Machine Expert。
- 如果使用M218,并且TM2和TM3扩展模块都用到了,必须使用Machine Expert。
注意:SoMachine V4.3 中M218的固件本是V4.XX.YY.ZZ版本(例如V4.0.1.30),Machine Expert中M218的固件版本是V5.XX.YY.ZZ版本(例如V5.0.0.10)。
- 如果购买的M218固件是V5.XX.YY.ZZ,又希望使用SoMachine V4.3 软件去联机下载程序,就必须把固件刷到V4.0.1.32版本。
- 如果购买的M218固件是V4.XX.YY.ZZ,又需要使用Machine Expert软件去联机下载程序,就必须把固件刷到V5.XX.YY.ZZ版本。
M218通过USB电缆刷固件参考视频:https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA322159/
附件是V4.0.1.32的固件文件
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。