我们今天能为您提供什么帮助?

SF1和SFset型断路器有什么区别?

问题描述:
SF1和SFset型断路器有什么区别?

所属产品线:
SM6

解决方法:

SF1型断路器:

  • 组装Sepam综合保护
  • 标准电流互感器
  • 需要辅助电源
  • 额定电流630A和1250A

SFset型断路器:

  • VIP400继电保护装置
  • 专用电流互感器Cua/Cub
  • 不需要辅助电源
  • 额定电流630A