我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器前置接线可以加相间隔板吗?

问题描述:
MT空气断路器前置接线可以加相间隔板吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

(1)MT N1固定式前连接可以加相间隔板,但是再加端子扩展器或垂直连接适配器后就不能装相间隔板了,不兼容。

(2)MT N1抽屉式前连接、MT 08~32 N2/H1/H1b/H2/H3/L1固定式前连接与抽屉式前连接都不能加相间隔板。