我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]电压供电模块VPS可以在MTZ断路器通电合闸的情况下安装吗?

问题描述:
电压供电模块VPS可以在MTZ断路器通电合闸的情况下安装吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

安装电压供电模块VPS前,需要先确认以下条件:

1. 在此设备上或其内部作业之前, 请先关闭该设备的所有电源。

2. 使用万用表等工具确认电源已关闭。

3. 进行安装之前,使断路器分闸。 确保断路器处于分断(О)位置,且弹簧已释能。

4. 对于抽出式断路器:断开断路器,确保其处于退出位置。