我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器怎么查看主触头磨损情况,什么情况下需要更换主触头?
问题描述:
MT空气断路器怎么查看主触头磨损情况,什么情况下需要更换主触头?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

D,P,H型控制单元可以直接从液晶显示屏上读出触头磨损情况,对于A型和E型控制单元不能读取触头磨损情况。

触头磨损指示从0到900,指示器达到100时,必须检查主触头,当达到900时必须更换触头。

对于部分基本型的控制单元,要取下灭弧栅,合上断路器检查触头磨损情况。请见下图:

HI,H1b,H2型(小于或等于4000A)

H1,H2型(大于等于4000A),L1型