我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器的方形螺母用在何处?

问题描述:
MTZ空气断路器的方形螺母用在何处?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

对于MTZ2或MTZ3 抽出式不带抽架的产品,为了安全运输,断路器左右两侧会配装侧板固定在木质基座上。

使用时,需拆除左右侧板。方形螺母用于紧固断路器本体与侧板,位于断路器本体卡槽内(见下图),左右各2个,共4个。

拆除侧板后,螺母需取出丢弃