我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器的Micrologic X控制单元测量功率因数显示为负值是什么原因?
问题描述:
MTZ空气断路器的Micrologic X控制单元测量功率因数显示为负值是什么原因?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ功率因数符号规则有两种,IEC和IEEE。

IEC标准 和 IEEE标准 对于功率因数符号的规定是不同的,对于常用的感性负载而言,其有功功率为正,无功功率为正(消耗功率取正),则根据IEC标准,功率因数为正,而根据IEEE标准,功率因数会为负。

MTZ X型控制单元出厂默认设置是IEEE,如果设置是IEEE,那么当系统是消耗电能状态且呈感性时,PF和cosφ都是小于0的,就会显示为负数,可以修改成IEC的标准,修改方式如下。