MTZ,MT,MVS空气断路器的本体OFF钥匙锁如何锁定与解锁?
问题描述:
MTZ,MT,MVS空气断路器的本体OFF钥匙锁如何锁定与解锁?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
(1)对于MTZ1,MT N1,MVS N型的产品:
无论Profalux锁(十字锁)与Ronis锁(一字锁),在安装好以后,钥匙竖直位置时断路器为锁定状态,此时钥匙可以插入或拔出,断路器无法合闸;钥匙水平位置时为解锁状态,此时钥匙无法拔出,断路器允许合闸;
锁定操作:需先按下断路器上的机械分闸按钮,然后将处在水平位置的钥匙逆时针旋转90°到竖直位置,再松开断路器上的机械分闸按钮,此时断路器被锁定无法合闸,钥匙可以拔出;
解锁操作:将处在竖直位置的钥匙顺时针旋转90°到水平位置,此时断路器解除锁定,断路器允许合闸,钥匙无法拔出;
如图(图中示例为 MTZ1型Ronis锁):
(2)对于MTZ2/3,MT N2/H1/H1b/H2/H3/L,MVS H/T型的产品:
无论Profalux锁(十字锁)与Ronis锁(一字锁),在安装好以后,钥匙水平位置时断路器为锁定状态,此时钥匙可以插入或拔出,断路器无法合闸;钥匙竖直位置时为解锁状态,此时钥匙无法拔出,断路器允许合闸,钥匙可以拔出;
锁定操作:需先按下断路器上的机械分闸按钮,然后将处在竖直位置的钥匙逆时针旋转90°到水平位置,再松开断路器上的机械分闸按钮,此时断路器被锁定无法合闸,钥匙可以拔出;
解锁操作:将处在水平位置的钥匙顺时针旋转90°到竖直位置,此时断路器解除锁定,断路器允许合闸,钥匙无法拔出;
如图(图中示例为MTZ2/3型Ronis锁):
是否有帮助?