我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器IEC61850通信标准实现中支持的GGIO逻辑节点有哪些?
问题描述:
MTZ空气断路器IEC61850通信标准实现中支持的GGIO逻辑节点有哪些?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器IEC61850通信标准实现中支持的GGIO逻辑节点有:GGIO1 - IO 模块1、 GGIO2 - IO 模块、GGIO3 - M2C 可编程触点、Ext_GGIO1 - 外部输入输出(抽架位置状态)。