我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器IEC61850通信标准实现中ICD文件数据集有多少个?
问题描述:
MTZ空气断路器IEC61850通信标准实现中ICD文件数据集有多少个?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器IEC61850通信标准实现中ICD文件数据集,最多可以预先配置6 个数据集。