我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器IEC61850配置包含哪两个操作?
问题描述:
MTZ空气断路器IEC61850配置包含哪两个操作?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器IEC61850 配置包含两个操作:

1.MasterPact MTZ CID 文件生成(CET850离线配置)

可以在不连接到IFE/EIFE interface 的情况下,离线配置和创建CID 文件。

2.CID 文件传输至IFE 或EIFE interface(现场配置)

CID 由IFE 或EIFE interface 下载并验证,期间需要连接FTP,才能将CID文件传输至IFE 或EIFE interface。