我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器通过modbus RTU或者TCP IP连接EPC找不到脱扣测试的入口?

问题描述:
MTZ空气断路器通过modbus RTU或者TCP IP连接EPC找不到脱扣测试的入口?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ必须使用USB连接EPC才能做脱扣测试,使用通讯连接EPC,界面上脱扣测试选项是灰色的,无法选取,不能进行脱扣测试。