我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器的ERMS功能可以通过什么方式开启?
问题描述:
MTZ空气断路器的ERMS功能可以通过什么方式开启?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器的ERMS功能可以通过以下二种方式来开启ERMS功能:

1、通过EcoStruxure Power Device app开启;

2、通过连接到ERMS模块里面的外部选择开关开启。

注意:如果通过EcoStruxure Power Device app开启,那么禁用也必须是同一台手机;通过外部选择开关开启也必须通过外部选择开关禁用;如果同时被手机APP和外部选择开关开启,那么也必须由手机APP和外部选择开关一起禁用。