我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ Micrologic X空气断路器安装ERMS数字模块之后会自动启用吗?

问题描述:
MTZ Micrologic X空气断路器安装ERMS数字模块之后会自动启用吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

不能通过EPC启用、禁用,可用EPD或EMS启用或禁用。 可通过EPD或EPC直连来整定保护值,EPD在未启用的情况下可以整定。