Video:ATV310A变频器如何设置电机参数并进行自整定?
问题描述:
ATV310A变频器如何设置电机参数并进行自整定所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
本视频主要介绍ATV310A变频器设置电机参数和电机自整定设置方法:
ATV310A变频器电机参数设置路径如下:
CONF配置模式-->FULL完整菜单-->300-电机控制菜单;
302 电机额定功率,304 电机额定电压,305 电机额定电流,306 电机额定频率,307 电机额定速度;
318 电机自整定,设置完电机参数后设置318 为01 即启用电机自整定;
启用自整定后面板初始页面提示--09 正在自整定,等待2-10秒后提示--00;
进入318 参数提示02自整定完成。
是否有帮助?