Video:ATV930变频器如何在面板上查看输入和输出端子的功能和状态
问题描述:
ATV930变频器如何在面板上查看输入和输出端子的功能和状态所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
本视频主要介绍ATV930变频器使用VW3A1101查看变频器输入和输出端子功能和状态。
ATV900变频器本体自带8个DI数字输入其中DI7和DI8支持脉冲输入,3路AI模拟量输入,3路继电器(数字)输出, 2路AQ模拟量输出。
点击OK键进入菜单,进入4 显示器,选中4.11 I/O映像 点击OK进入菜单:数字输入映像,可以查看STOA STOB DI1 到DI8对应的导通状态,选中对应的DI端子点击OK键即可查看当前端子分配的功能;
模拟输入映像,可以查看三路模拟AI输入的具体模拟量大小,选中相应的AI通道就可以看到对应的通道分配的功能;
数字输出映像,可以查看R继电器的输出状态,选中相应的R继电器就可以看到R继电器的分配功能 激活条件 延时时间等参数;
模拟输出映像 ,可以查看AQ输出的模拟量的值大小,选中相应的AO输出通道就可以看到输出模拟量分配的具体功能,模拟量最大最小值等参数。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。