我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV930制动逻辑控制如何设置
问题描述:
ATV930制动逻辑控制如何设置

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

本视频主要介绍ATV930制动逻辑控制:

ATV930变频器的制动逻辑控制功能用在水平与垂直提升运动的应用场合,通过变频器来控制电磁制动器;

制动分配设置为对应的继电器输出,一般设置为R2继电器用于输出信号控制制动器动作;

运动类型根据实际情况设置,可以设置为水平运动和提升运动。