我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SoMove如何连接变频器

问题描述:
SoMove如何连接变频器

所属产品线:
SoMove

解决方法:

本视频将介绍SoMove通过Modbus 串行、Modbus TCP、Modbus IPV6、远程网关等方式连接变频器的方法在使用SoMove软件连接变频器前,需要做好以下准备工作:

1、确认SoMove软件在使用期内或已经注册授权;

2、确认SoMove与变频器连接的方式;

3、下载对应的变频器的DTM文件并安装。SoMove支持通过Modbus 串行、Modbus TCP、Modbus IPV6、远程网关、CANOpen、蓝牙等方式连接变频器。