我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX 100/160m断路器及隔离开关底板安装如何操作?
问题描述:
NSX 100/160m断路器及隔离开关底板安装如何操作?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX 100/160m断路器底板安装时,需要将螺钉穿过断路器安装孔及底板开孔,在板后用螺母固定。断路器安装孔被黑色塑壳片挡住了,安装时需要将上下2片先拆下来,插入螺钉安装完毕后还原。如下图所示:

NSX 100/160m隔离开关底板安装时,需要将开关上的安装挂片拨出,用M4螺钉穿过挂片和安装底板,再用螺母固定。如下图所示: