我们今天能为您提供什么帮助?

RSU软件在设置NSX测量设定菜单时,在“External Neutral”窗口,勾选“Vlotage Tap”时,下面会出现30和41,代表什么含义?

问题描述:
RSU软件在设置NSX测量设定菜单时,在“External Neutral”窗口,勾选“Vlotage Tap”时,下面会出现30和41,代表什么含义?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

External Neutral窗口是设置NSX ENVT(外置中性线电压接线),

寄存器地址Reg 3314,代表系统类型,

系统类型=30,指3级的断路器,带有外置中性线电流互感器,不带外置中性线电压互感器,

可以测量相间电压,不可以测量相到中性线的电压。

系统类型=41,指3级的断路器,带有外置中性线电流互感器和外置中性线电压接线,

可以测量相间电压,可以测量相到中性线的电压。