我们今天能为您提供什么帮助?

NSX通用型电操手动操作时能逆时针旋转操作手柄吗?

问题描述:
NSX通用型电操手动操作时能逆时针旋转操作手柄吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不能逆时针旋转操作手柄,无论是合闸还是分闸操作,都只能顺时针操作。若逆时针旋转操作手柄,会导致电操机构内部的微动开关或者是直流电机损坏。如下图所示分别是NSX100-250和NSX400-630通用型电操手动旋转操作手柄示意图: