FA420018
FA420018
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX100~630在运行电压小于AC500V时安装了双孔铝制裸电缆连接器后还可以安装长端子护套吗?
问题描述:
NSX100~630在运行电压小于AC500V时安装了双孔铝制裸电缆连接器后还可以安装长端子护套吗?
所属产品线:
Compact NSX
解决方法:
可以的,在运行电压小于AC500V时可以用长端子护套代替配套提供的相间隔板。
首次发布日期:
2021/7/26
修订日期:
2021/7/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT NSX
探索更多
范围:
ComPacT NSX