我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630变频器常见问题汇总

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器常见问题汇总

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630变频器常见问题见下表:

类型 详细功能(点击链接)
启停变频器 固定频率端子启动
面板调速端子启动
面板调速面板启动
0-10V调速或电位计调速,端子启停
4-20ma调频,端子启停
参数设置 加速时间,减速时间设置
恢复出厂
电机参数设置和自整定
修改语言
高于50HZ超频运行如何设置
自由停车如何设置,停车类型如何修改?
如何进入菜单
一上电就启动如何设置
面板解锁
给定模板如何设置
用local/remote按键切换
电机反向如何设置
中文面板VW3A1111如何复制和下载参数?
IGBT测试如何做?
中文面板复位故障如何设置?
端子功能和接线 模拟量AO1设置方法
继电器R1设置方法
逻辑输入DI如何设置,故障复位设置方法
modbus通讯端口引脚定义
三线制PT100热传感器如何接线?
接PT100或PTC热传感器的最大电缆长度是多少?
两线式变送器4-20ma做频率给定怎么接线?
应用功能 本地远程切换
端子加减速
预设速度
如何设置寸动
PID恒压供水
堵转如何设置
过程欠载如何设置
过程过载如何设置
常见故障处理 电机缺相设置
红灯闪烁如何处理
显示CLI如何处理
外部故障EPF1如何处理
用SoMove进行以太网连接为何提示输入密码?
模拟量输入4-20mA丢失无法设置如何处理?
资料下载 资料下载
GSD文件

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。