我们今天能为您提供什么帮助?

Video:MTZ2抽屉式空气断路器相间隔板的安装

问题描述:
MTZ2抽屉式空气断路器相间隔板的安装

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

本视频将介绍MTZ抽屉式相间隔板的安装:

以MTZ2 抽屉式水平后连接为例,将相间隔板底部部分剪掉,插入断路器相间隔板的插槽内,将螺丝套入垫片以1.2Nm扭矩拧紧固定到安装孔内,其余两相以相同方法安装。